IP 地址高出范围上限

对于大多数 Stratix 交换机,基于起始专用/公共 IP 地址输入的范围无效。范围超出 C 类边界。例如,如果起始专用 IP 地址为 112.120.100.200 且范围为 100,则最后一个八位组将超过最大值 255。
对于 5410 Stratix 交换机,基于专用/公共 IP 地址输入的计数无效。计数超出 C 类边界。
请输入新的范围或计数值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal