公共 IP 地址无效

起始公共 IP 地址为空或无效。有效范围是:
  • A 类 (Netid.hostid.hostid.hostid):1.0.0.0 - 126.255.255.255
  • B 类 (Netid.Netid.hosid.hostid):128.0.0.0 - 191.255.255.255
  • C 类 (Netid.Netid.Netid.hostid):192.0.0.0 - 223.255.255.255
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal