所选子网掩码的公共 IP 地址无效

所选子网掩码的起始公共 IP 地址无效。请输入与子网掩码大小相对应的有效 IP 地址。
子网掩码
起始公共子网地址
255.255.0.0
最后两个八位组必须是 0。
示例:10.200.0.0
255.255.255.0
最后一个八位组必须是 0。
示例:10.200.1.0
255,255,255,128
最后一个八位组必须是 0 或 128。
示例:10.200.1.0 或 10.200.1.128
255,255,255,192
最后一个八位组必须是以下数字之一:0、64、128、192。
示例:10.200.1.64
255,255,255,224
最后一个八位组必须是以下数字之一:0、32、64、96、128、160、192、224。
示例:10.200.1.32
255,255,255,240
最后一个八位组必须是以下数字之一:0、16、32、48、64、80、96、112、128、144、160、176、192、208、224、240。
示例:10.200.1.16
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal