“时间同步状态”视图参数

“
时间同步状态
”视图包含以下参数。
参数
说明
CIP 同步时间同步
指示在设备上启用还是禁用了“CIP 同步时间同步”。
UTC 系统时间
以微秒为单位显示当前系统时间。
主时钟
显示主时钟的时钟属性信息。主时钟是网络中最精确的时钟源。
标识
显示主时钟的唯一标识符。格式取决于网络协议。以太网将 MAC 地址编码成标识符,ControlNet 和 DeviceNet 将供应商 ID 和序列号编码成标识符。
等级
显示主时钟质量的度量。值定义在 0 到 255 之间,零 (0) 为最佳时钟。
精度
指示主时钟相对于 CIP 同步时间同步 epoch 的预期绝对精度(1969 年 12 月 31 日 23:59:51.99918 UTC)。精度被指定为范围为 25 纳秒到大于 10 秒或未知的刻度尺。例如,GPS 时间源精度约为 250 纳秒。手持式设备时钟精度通常小于 10 秒。精度值越小,表示时钟越好。
差异
显示主时钟固有稳定性属性的度量值。该值以偏移量比例的日志单位来表示。差值越小,表示时钟越好。
源
显示时钟的时间源。可用的值:
  • 原子时钟
  • GPS
  • 陆地无线
  • PTP
  • NTP
  • 手持式设备
  • 其他
  • 内部振荡器
优先级 1
显示主时钟相对于系统中其他时钟的优先级。该值介于 0 到 255 之间。最高优先级为零 (0)。
优先级 2
本地时钟
显示本地时钟的时钟属性信息。
标识
显示本地时钟的唯一标识符。格式取决于网络协议。以太网将 MAC 地址编码成标识符,ControlNet 和 DeviceNet 将供应商 ID 和序列号编码成标识符。
等级
显示本地时钟的质量度量值。值定义在 0 到 255 之间,零 (0) 为最佳时钟。
精度
指示本地时钟相对于 CIP 同步时间同步 epoch 的预期绝对精度(1969 年 12 月 31 日 23:59:51.99918 UTC)。精度被指定为范围为 25 纳秒到大于 10 秒或未知的刻度尺。例如,GPS 时间源精度约为 250 纳秒。手持式设备时钟的精度通常小于 10 秒。精度值越小,表示时钟越好。
差异
显示本地时钟固有稳定性属性的度量值。该值以偏移量比例的日志单位来表示。差值越小,表示时钟越好。
源
显示本地时钟的时间源。可用的值:
  • 原子时钟
  • GPS
  • 陆地无线
  • PTP
  • NTP
  • 手持式设备
  • 其他
  • 内部振荡器
同步状态
显示本地时钟是否与主参考时钟同步。如果从属控制器状态下有一个端口,并且正在从时间主控制器接收更新,则该时钟已同步。可用的值:
  • 已同步
  • 异步
距主时钟偏移量
显示本地时钟与主时钟之间的偏移值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal