“交换机状态”视图参数
“
交换机状态
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
报警与故障 | |
活动报警 | 显示活动交换机和端口报警。可用值如下:
|
主报警继电器 | 显示主报警继电器在正常操作期间是配置为打开还是关闭。可用值如下:
|
活动故障 | 显示活动交换机和端口故障。可用值如下:
提示 :如果端口和硬件有故障,则显示硬件故障。 |
映像 | |
IOS 版本 | 显示交换机操作系统的当前版本。 |
许可证文件 | 显示许可证文件的状态。可用值如下:
|
存在 SD 卡 | 显示“ 是 ”或“否 ”,指示是否存在 SD 卡。 |
健康 | |
交换机正常运行时间 | 显示交换机自上次重启以来运行的时间(年、月、周、天、小时和分钟)。 |
交换机温度 | 显示交换机的当前内部温度(以摄氏度为单位)。 |
带宽利用率 | 显示所用交换机带宽的总百分比。 |
任一端口上的通信量超过阈值 | 显示“ 是 ”或“否 ”,表示是否已超出任何端口上的当前单播、多播和广播阈值。在“ 端口状态 ”视图中查看活动端口的状态。在“端口阈值 ”视图中查看阈值。 |
活动多播组数量 | 显示活动多播组数量。 |
功率 | |
端子 A 通电 | 显示“ 是 ”或“否 ”,指示端子 A 是否通电。 |
端子 B 通电 | 显示“ 是 ”或“否 ”,指示端子 B 是否通电。 |
电源单元 1 电源单元 2 | 对于 Stratix 5410 交换机,显示已安装的电源类型。此交换机可以有两个电源。可用值如下:
|
使系统状态指示灯闪烁,用以标识交换机 | 指示应用程序正在与其通信的交换机。
|
剩余时间 | 显示交换机前面板上的 LED 闪烁的时间(以分:秒为单位)。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
提供反馈