“交换机配置”视图参数
“
交换机配置
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 设置 | |
手动配置 IP 设置 | 为交换机手动输入网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器的 IP 地址、子网掩码、网关地址和 IP 地址。如果适用,还要手动输入主 DNS 服务器地址和次 DNS 服务器地址。这是默认设置。 |
使用 DHCP 自动获取 IP 设置 | 交换机自动从 DHCP 服务器获取网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器的 IP 地址、子网掩码、网关地址和 IP 地址。如果适用,交换机会自动从 DHCP 服务器获取主 DNS 服务器地址和次 DNS 服务器地址。只要交换机不重新启动,它便会继续使用分配的 IP 信息。 |
IP 设置配置 | |
物理设备 IP 地址 | 交换机的 IP 地址。网络上的每个节点都有唯一的 IP 地址。该 IP 地址不应低于 1.0.0.0 或介于 224.0.0.0 到 255.255.255.255 之间。 此值将配置交换机的 IP 地址,类似于设备管理器网页界面。 如果为交换机重新配置了其他 IP 地址,则保存更改时可能会丢失通信。要解决此问题,请设置新 IP 地址并将其下载到控制器。 |
子网掩码 | 交换机的相应子网掩码。子网掩码是一个 32 位数字。设置每个八位组。 默认值为 255.255.255.0。 此值用于配置子网掩码,类似于设备管理器网页界面。 |
网关地址 | 网关的 IP 地址。网关 IP 地址与交换机 IP 地址应属于同一子网的一部分。交换机 IP 地址和默认网关 IP 地址不能相同。 |
主 DNS 服务器地址 | 主域名系统 (Domain Name System, DNS) 服务器的地址。 设置每个八位组。第一个八位组不能为 127 或大于 223 的数字。 |
次 DNS 服务器地址 | 次 DNS 服务器的地址。 设置每个八位组。第一个八位组不能为 127 或大于 223 的数字。 |
域名 | 设备所驻留的域的名称。域名由一系列以句点分隔的名称标签组成,例如 rockwellautomation.com。域名只能使用 ASCII 字母 a 到 z、数字 0 到 9 以及句点和连字符。 |
主机名 | 在监控或排除问题时标识交换机的名称。此功能为可选功能。该名称可以包含字母数字字符、句点和连字符。 |
管理 | |
触点 | 交换机的联系信息。它可以包括字母数字字符、特殊字符和回车符。 |
地理位置 | 交换机的地理位置。此功能为可选功能。地理位置可以包括字母数字字符、特殊字符和回车符。 |
生成树模式 | 对于 Stratix 5000 交换机,为所需的生成树模式。可用选项为:
PVST+/RPVST+ 通常用于 Cisco 设备,RSTP/MST 通常用于其他设备。 |
启用双电源报警 | 对于 Stratix 5000 交换机,指示已启用双电源报警。如果取消选中该选项,则禁用双电源报警。 |
管理接口 VLAN | 管理交换机的管理 VLAN 的名称和 ID。选择现有 VLAN 作为管理 VLAN。 管理 VLAN 的默认名称为 default ,默认 ID 为 1 。默认 ID 的数字可以是 1 到 1001。确保交换机和网络管理站位于同一 VLAN 中。如果它们不在同一 VLAN 中,您将失去与交换机的管理连接。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将设置发送到交换机。可能会显示“ 输入密码 ”对话框。 |
提供反馈