“智能端口和 VLAN”视图参数
“
智能端口和 VLAN
”视图包含以下参数:
重要提示:
为避免智能端口不匹配,在将设备连接到端口或重新连接已移动的设备之前,请先验证将哪个智能端口角色应用于该端口。如果不匹配,可能会对设备和网络产生不利影响,例如:
- 影响所连接设备的行为。
- 降低语音、无线、交换机和路由器通信量的 QoS 级别。
- 减少对访客访问网络的限制。
- 降低对网络上的拒绝服务 (denial of service, DoS) 攻击的防护。
- 禁用或关闭该端口。
参数 | 说明 |
|---|---|
智能端口和 VLAN 分配 | |
端口 | 显示应用此配置的端口。端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网)和特定端口号。例如:
|
智能端口角色 | 将智能端口角色应用于连接的端口。每个端口的可用值包括:
|
VLAN 类型和 ID - 本地 | 为可以属于 VLAN 中继的端口(属于多个 VLAN 的端口)指定本地 VLAN。 这适用于设置为 自动化交换机 、自动化路由器 、自动化无线 、自动化用多 VLAN 无线 或 端口镜像 的端口。 |
VLAN 类型和 ID - 访问 | 为只能属于一个 VLAN 的端口指定访问 VLAN。 这适用于设置为 自动化设备、自动化桌面 、自动化电话 、多端口自动化设备 、自动化虚拟桌面 或自动化用单 VLAN 无线 的端口。 |
VLAN 类型和 ID - 语音 | 为设置为“ 自动化电话 ”的端口指定语音 VLAN。语音 VLAN 确保所有语音通信量具有更好的服务质量,并且不会与数据通信量混合。 |
VLAN 配置 | |
![]() | 打开“ 添加新 VLAN ”以创建新 VLAN。 |
![]() | 打开“ 编辑 VLAN ”以编辑现有 VLAN 的 VLAN 名称。 |
![]() | 删除 VLAN。 向交换机发送设置时,会打开确认对话框以确认删除操作。 |
ID | 显示所配置 VLAN 的 VLAN ID。无法编辑或删除默认 VLAN ID 1。 |
名称 | 显示为配置的每个 VLAN 指定的名称。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将设置发送到交换机。可能会显示“ 输入密码 ”对话框。 |
提供反馈