“添加/编辑 VLAN”对话框参数

“
添加/编辑 VLAN
”对话框包含以下参数:
参数
说明
ID
指定 ID 编号。ID 必须为数字、唯一且在 2 到 1001 或 1006 到 4094 的范围内。
名称
指定 VLAN 名称。VLAN 名称必须唯一且长度不超过 20 个字符。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal