“并行冗余协议”视图参数
“
并行冗余协议
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道组 1 | 显示“ 通道组 1 ”的 PRP 端口。 |
端口 A | 显示 LAN A 的 PRP 端口。 |
端口 B | 显示 LAN B 的 PRP 端口 |
通道组 2 | 显示通道组 2 的 PRP 端口。仅适用于 Stratix 5410 交换机。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
提供反馈
参数 | 说明 |
|---|---|
通道组 1 | 显示“ 通道组 1 ”的 PRP 端口。 |
端口 A | 显示 LAN A 的 PRP 端口。 |
端口 B | 显示 LAN B 的 PRP 端口 |
通道组 2 | 显示通道组 2 的 PRP 端口。仅适用于 Stratix 5410 交换机。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |