“端口阈值”视图参数

“
端口阈值
”视图包含以下参数。
参数
说明
端口
指示为配置选择的端口。端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网)和特定端口号。例如:
  • Gi1/1 是千兆以太网端口 1。
  • Gi1/2 是千兆以太网端口 2。
  • Fa1/1 是快速以太网端口 1。
传入:单播
启用
指示已启用“
单播
阈值
”和“
单位
”。如果取消选中该选项,则会禁用“
单播阈值
”和“
单位
”,并将零 (0) 发送到交换机。
传入:单播
阈值
选择测量单位后的单播值阈值。
如果“
单位
”设置为 pps 或 bps,则值介于 1 和 4,294,967,295 之间。
如果“
单位
”设置为 %,则值介于 1 和 99 之间。
传入:单播
单位
单播阈值测量单位。每个端口的可用值包括:
  • pps(每秒数据包数,Packets Per Second)
  • bps(每秒位数,Bits Per Second)
  • %(端口的总可用带宽百分比)
传入:多播
启用
指示已启用“
多播
阈值
”和“
单位
”。如果取消选中该选项,则会禁用“
多播阈值
”和“
单位
”,并将零 (0) 发送到交换机。
传入:多播
阈值
带所选择测量单位的多播阈值。
如果“
单位
”设置为 pps 或 bps,则值介于 1 和 4,294,967,295 之间。
如果“
单位
”设置为 %,则值介于 1 和 99 之间。
传入:多播
单位
多播阈值测量单位。每个端口的可用值包括:
  • pps(每秒数据包数,Packets Per Second)
  • bps(每秒位数,Bits Per Second)
  • %(端口的总可用带宽百分比)
传入:广播
启用
指示已启用“
广播阈值
”和“
单位
”。如果取消选中该选项,则会禁用“
广播阈值
”和“
单位
”,并将零 (0) 发送到交换机。
传入:广播
阈值
带所选测量单位的广播阈值。
如果“
单位
”设置为 pps 或 bps,则值介于 1 和 4,294,967,295 之间。
如果“
单位
”设置为 %,则值介于 1 和 99 之间。
传入:广播
单位
广播阈值测量单位。每个端口的可用值包括:
  • pps(每秒数据包数,Packets Per Second)
  • bps(每秒位数,Bits Per Second)
  • %(端口的总可用带宽百分比)
传出:所有通信量
启用
指示已启用“
所有通信量
阈值
”。如果取消选中该选项,则会禁用“
所有通信量阈值
”,并将零 (0) 发送到交换机。
传出:所有通信量
阈值
“
所有通信量
”阈值。该值介于 10 到 90 之间。
传出:所有通信量
单位
将 % 显示为“
所有通信量
”阈值的测量单位。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal