“端口状态”视图参数

“
端口状态
”视图包含以下参数:
参数
说明
单位
指示端口所驻留的单元。
端口
指示所选端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网)、底座或扩展模块编号(1 表示底座,2 表示第一个扩展设备,3 表示第二个扩展设备)以及特定端口号。例如:
  • Gi1/1 是底座上的千兆以太网端口 1。
  • Gi1/2 是底座上的千兆以太网端口 2。
  • Fa1/1 是底座上的快速以太网端口 1。
  • Fa2/1 是第一个扩展设备上的快速以太网端口 1。
提示
:底座和扩展设备编号仅适用于 Stratix 8000/8300/5800 交换机。
端口报警状态
显示端口报警的当前状态。每个端口的可用值包括:
  • 链路故障报警
  • 端口未转发报警
  • 端口未运行报警
  • 高位错误率报警
  • 无报警
链路状态
显示链路是处于活动状态还是非活动状态。
端口故障状态
显示端口故障的当前状态。每个端口的可用值包括:
  • 错误禁用事件
  • SFP 错误已禁用
  • CDP 本地 VLAN 不匹配
  • MAC 地址摆动
  • 端口安全违规
  • 无故障
已超出阈值
显示网络通信量的异常变化。如果超出阈值,则相应列中将显示“
是
”。如果未超出阈值,则相应列中将显示“
否
”。
  • “
    单播
    ”- 指示当前单播通信量是否超出阈值。
  • 多播
    - 指示当前多播通信量是否超出阈值。
  • “
    广播
    ”- 指示当前通信量是否超出阈值。
带宽利用率
显示正在使用的带宽百分比。请注意,在给定网络活动期间,使用百分比是否为预期值。如果使用率高于预期,则可能会出现问题。
端口诊断
打开“
端口诊断
”对话框可诊断网络性能问题。
电缆诊断
打开“
电缆诊断
”对话框可诊断电缆问题。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal