“电缆诊断”对话框
使用“
电缆诊断
”对话框可诊断电缆问题:- 运行“电缆诊断”测试
- 查看电缆状态
重要提示:
- 要对千兆端口进行有效的电缆测试,必须在设备管理器网页界面中将千兆端口配置为 RJ45 介质类型。
- 测试可能会中断与该设备的连接,以及与通过该设备连接的任何其他设备的连接。测试还可能会中断工作站与控制器之间的连接。必须具有相应的权限才能运行测试。
小贴士:
在联机状态下,此视图中的参数可用。
提供反馈