“电缆诊断”对话框参数

“
电缆诊断
”对话框包含以下参数:
参数
说明
电缆诊断 - 端口
显示用于配置的选定端口。端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网)、底座或扩展模块编号(1 表示底座,2 表示第一个扩展模块,3 表示第二个扩展模块)以及特定端口号。例如:Gi1/1 是底座上的千兆以太网端口 1。
上一次执行测试的时间
显示上次执行测试的时间。日期时间格式为 mm/dd/yy hh:mm:ss tt。如果从未运行测试,则所有距离和状态信息均为空。
时间值来自交换机。可以使用设备管理器网页界面上的快速设置在交换机上设置时间(断电重启时会丢失)或通过 CLI 定义 NTP 服务器(断电重启时会保留)。
诊断电缆
运行“诊断电缆”测试。
电缆对
指定网络中的电缆对。如果不存在电缆对或从未运行过测试,则为空。
状态
指定上次执行测试时的链路状态。
  • “
    未检测到断点
    ”- 电缆对状态正常
  • “
    检测到断点
    ”- 电缆对状态不正常
至断点的距离
每个评估电缆对从交换机到断点的距离,分别列出了正负误差值。仅当现有电缆对的“
状态
”为“
检测到断点
”时,才会显示值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal