“端口安全”视图参数

“
端口安全
”视图包含以下参数:
参数
说明
端口
指示为配置选择的端口。端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网)和特定端口号。例如:
  • Gi1/1 是千兆以太网端口 1。
  • Gi1/2 是千兆以太网端口 2。
  • Fa1/1 是快速以太网端口 1。
启用
指示已启用端口安全。如果取消选中该选项,则禁用端口安全。
MAC 地址
已允许
指定允许连接到端口的 MAC 地址数。此数字必须介于 1 和 80 之间。
MAC 地址
动态
显示当前连接到端口的动态(未静态定义)MAC 地址的数量。
MAC 地址
静态
显示端口允许的静态 MAC 地址数。这些配置可通过设备管理器网页界面或 CLI 进行配置。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal