“端口配置”视图参数
“
端口配置
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
端口 | 显示应用此配置的端口。端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网,Te 表示万兆以太网)、底座或扩展设备编号(1 表示底座,2 表示第一个扩展设备,3 表示第二个扩展设备)以及特定端口号。例如:
底座和扩展设备编号仅适用于 Stratix 8000/8300 交换机。 |
启用 | 指示端口是否已启用。如果取消选中该选项,则禁用端口。 如果端口未在使用中且未连接到设备,建议禁用端口,并对未经授权的可疑连接进行故障排除。 在脱机模式下不可用。 |
链路状态 | 将端口的链路状态显示为“ 活动 ”或“不活动 ”。 |
自动协商 | 指示端口和终端设备将自动协商链路速度和双工模式。如果取消选中该选项,请手动选择所需的端口速度和双工模式。 在脱机模式下不可用。 |
速度 - 选中 速度 - 当前 | 端口的操作速度。在启用“ 自动协商 ”后,当端口未连接且不可用时,“速度 ”为空。不同端口的可能速度为:
每个端口的可用速度值取决于设备:
|
双工 - 选中 双工 - 当前 | 指定端口的双工模式。每个端口的可用值包括:
启用“ 自动协商 ”后,双工不可用。 |
端口诊断 | 打开对话框查看诊断信息。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将设置发送到交换机。可能会显示“ 输入密码 ”对话框。 |
提供反馈