“概述”视图参数
“
概述
”视图包含以下参数。参数 | 说明 |
|---|---|
版本 | 显示设备的主版本和次版本。 |
电子键控 | 显示用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。 有效值包括:
有关“电子键控”的详细信息,请参阅 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。 |
连接 | 显示要在设备和控制器之间使用的 I/O 连接的类型。 |
设备定义 | 打开“ 设备定义 ”以更改版本、电子键控和其他特定于设备的值。 |
提供反馈