“设备定义”对话框参数
“
设备定义
”对话框包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
设备类型 | 显示设备的目录号和类型。 |
名称 | 输入符合 IEC 61131 的设备名称。 如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。 |
说明 | 输入设备的说明。 提示 :说明必须在 128 个字符以内。如果说明的字符超出最大长度,软件将忽略超出部分的字符。 |
以太网地址 | 指定设备的 IP 配置。可能存在的选项包括:
|
版本 | 选择设备的主版本和次版本。 使用主版本标识设备接口的版本。设置主版本。主版本的默认值是 1。 使用次版本标识固件版本。设置 1 到 255 之间的次版本。次版本的默认值是 1。 在联机模式下,主版本功能不可用。在“运行”模式下,次版本功能不可用。 |
电子键控 | 指定用于选定设备的电子键控。有效值为:
在脱机状态下和以下模式下,“ 电子键控 ”处于启用状态:
在“运行”模式下,“ 电子键控 ”灰显。有关“电子键控”的更多详细信息,请参阅《Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique》(出版号 LOGIX-AT001)。 重要事项 :
|
连接 | 指定要在设备和控制器之间使用的 I/O 连接的类型。可用值如下:
在联机模式下,“ 连接 ”不可用。重要事项 :要禁用端口,请设置相应的输出标签。将“连接 ”设置为“数据 ”会覆盖先前通过设备管理器或 CLI 执行的任何设置。 |
数据连接密码 | 指定交换机的密码。将“ 连接 ”设置为“数据 ”时,此参数是必需的,因为“数据连接”将覆盖交换机中的现有配置。密码最多可包含 63 个字符,且区分大小写。有效字符包括:
提示 :密码不得包括嵌入式空格。 |
提供反馈