“网络”视图参数

使用“
网络
”视图可查看有关设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 网络的信息。
参数
说明
网络模式
指示设备配置文件与支持设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 的设备联机。
网络拓扑
当前网络拓扑显示为下列值之一:
  • “
    线型/星型
    ”,或
  • 环网
网络状态
当前网络状态显示如下:
  • 正常
  • “
    环网故障
    ”,或
  • 检测到意外回路
管理程序
启用管理程序模式
指示设备配置为网络上的管理程序。如果取消选中该选项,则禁用“
管理程序模式
”,且设备不是网络上的管理程序。
管理程序状态
显示管理程序的状态。仅当“
管理程序模式
”启用时可用。可用的值:
  • “
    活动
    ”- 设备是活动环网管理程序
  • “
    备份
    ”- 设备是备份环网管理程序
  • “
    无法支持当前信标间隔或超时
    ”- 设备无法支持当前活动环网管理程序的信标间隔或信标超时值
活动环网管理程序
显示活动环网管理程序的 IP 地址或 MAC 地址。
仅当设备位于环网中时可用。
活动管理程序优先顺序
显示当前分配给活动环网管理程序的优先顺序。
仅当设备位于环网中时可用。
高级
打开“
高级网络配置
”可配置高级网络属性。
环网故障
检测到的环网故障
显示从上一次循环加电或计数器重置以来,在网络上检测到的环网故障数。
仅当设备是环网管理程序时可用。
端口 1 上的上一活动节点
端口 2 上的上一活动节点
当设备是网络上的活动环网管理程序时,显示端口 1 或端口 2 上的上一活动节点的 IP 或 MAC 地址。
重置计数器
用于将设备的环网故障计数重置为零。
仅当设备是环网管理程序时可用。
验证故障位置
使设备验证端口 1 和端口 2 上的上一节点故障位置并更新上一活动节点参数。
上一活动节点参数显示验证故障位置时最后一个故障的信息。
仅当设备是环网管理程序时可用。
端口缓冲区利用率
端口 1
端口 2
显示端口 1 和端口 2 所使用的缓冲区百分比。
设备端口
显示所使用的设备端口百分比。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal