“公共转换到专用 - 实例 X”对话框参数
“
公共转换到专用 - 实例 X
”对话框包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
公共 | 显示公共子网上的唯一 IP 地址,它表示专用子网上的相应 IP 地址。 |
专用 | 显示专用子网上的 IP 地址,该地址已更改为公共子网上的唯一 IP 地址。 |
子网 | 指示转换是否属于子网条目类型的一部分。 |
数据包数 | 显示每次转换的数据包数。 |
提供反馈
参数 | 说明 |
|---|---|
公共 | 显示公共子网上的唯一 IP 地址,它表示专用子网上的相应 IP 地址。 |
专用 | 显示专用子网上的 IP 地址,该地址已更改为公共子网上的唯一 IP 地址。 |
子网 | 指示转换是否属于子网条目类型的一部分。 |
数据包数 | 显示每次转换的数据包数。 |