NAT 视图参数
NAT
视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
网络地址转换 (Network Address Translation, NAT) 实例 | |
实例名称 | 显示 NAT 实例的唯一名称。 |
Gi1/1 VLAN | 显示端口 Gi1/1 上分配给 NAT 实例的 VLAN。 |
Gi1/2 VLAN | 显示端口 Gi1/2 上分配给 NAT 实例的 VLAN。 |
Gi1/3 VLAN | 显示端口 Gi1/3 上分配给 NAT 实例的 VLAN。 |
Gi1/4 VLAN | 显示端口 Gi1/4 上分配给 NAT 实例的 VLAN。 |
诊断 | 打开“ NAT 诊断 ”以查看有关实例的诊断信息。 |
全局诊断 | |
当前活动转换数 | 显示所有 NAT 实例在过去 90 秒内发生的转换总数。 |
转换总数 | 显示所有 NAT 实例的转换总数。 |
已转换数据包总数 | 显示所有 NAT 实例的转换总数。 |
未转换数据包总数 | 显示所有 NAT 实例中被绕过和丢弃的数据包总数。 |
![]() | 打开“ 添加/编辑 NAT 实例 ”以创建 NAT 实例。 |
![]() | 打开“ 添加/编辑 NAT 实例 ”以编辑 NAT 实例的配置。 |
![]() | 删除 NAT 实例。 当删除 NAT 实例时,与 NAT 实例关联的所有转换参数也会被删除。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将设置发送到交换机。可能会显示“ 输入密码 ”对话框。 |
提供反馈