“添加/编辑 NAT 实例 -概述”视图参数

“
概述
”视图包含以下参数。
参数
说明
名称
显示 NAT 实例名称。编辑现有实例时,该字段不可编辑。
专用到公共
New Entry
在“专用到公共 NAT 表”中创建新条目。
对于尚未发送到交换机的任何行,在左列中用星号表示。
Delete
删除表条目。
专用
显示唯一的专用 IP 地址。
公共
显示唯一的公共 IP 地址。
子网掩码
显示子网掩码。
网关转换
使公共子网上的设备能够与专用子网上的设备进行通信。
公共
指示连接到交换机上行链路端口的层 3 交换机或路由器的默认网关地址。
专用
指示表示专用网络上的层 3 交换机或路由器的唯一 IP 地址。
VLAN 关联
VLAN
显示 VLAN 列表。
Gi1/1
指示已将端口 Gi1/1 上的 VLAN 分配给此 NAT 实例。如果取消选中该选项,则不会将 VLAN 分配给此 NAT 实例。
默认情况下,将从其他实例未使用的所有 VLAN 中进行选择。其他实例使用的 VLAN 将被禁用。
Gi1/2
指示已将端口 Gi1/2 上的 VLAN 分配给此 NAT 实例。如果取消选中该选项,则不会将 VLAN 分配给此 NAT 实例。
默认情况下,其他实例未使用的所有 VLAN 均处于启用状态且可供选择。其他实例使用的 VLAN 将被禁用。
Gi1/3
指示已将端口 Gi1/3 上的 VLAN 分配给此 NAT 实例。如果取消选中该选项,则不会将 VLAN 分配给此 NAT 实例。
默认情况下,其他实例未使用的所有 VLAN 均处于启用状态且可供选择。其他实例使用的 VLAN 将被禁用。
Gi1/4
指示已将端口 Gi1/4 上的 VLAN 分配给此 NAT 实例。如果取消选中该选项,则不会将 VLAN 分配给此 NAT 实例。
默认情况下,其他实例未使用的所有 VLAN 均处于启用状态且可供选择。其他实例使用的 VLAN 将被禁用。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal