“NAT 诊断 - 实例 X”对话框参数
“
NAT 诊断 - 实例 X
”对话框包含以下参数。参数 | 说明 |
|---|---|
当前活动转换数 | 显示所有 NAT 实例在过去 90 秒内发生的转换数。 |
NAT 转换数据包总数 | 显示已为此 NAT 实例转换的数据包总数。 |
专用到公共地址转换总数 | 显示此 NAT 实例的专用到公共转换总数。 |
公共到专用地址转换总数 | 显示此 NAT 实例的公共到专用转换总数。 |
转换总数 | 显示此 NAT 实例的专用到公共和公共到专用转换总数。 |
ARP 修复数据包数 | 显示已为此 NAT 实例修复的 ARP(地址解析协议, Address Resolution Protocol)数据包数。 |
ICMP 修复数据包数 | 显示已为此 NAT 实例修复的 ICMP(Internet 控制消息协议, Internet Control Message Protocol)数据包数。 |
修复数据包总数 | 显示已为此 NAT 实例修复的 ARP 和 ICMP 数据包数。 |
被阻止的未转换通信量数据包数 | 显示为此 NAT 实例阻止的具有未转换通信量的数据包数。 |
传递未转换的通信量数据包数 | 显示为此实例传递的具有未转换通信量的数据包数。 |
被阻止的多播通信量数据包数 | 显示为此 NAT 实例阻止的具有多播通信量的数据包数。 |
传递多播通信量数据包数 | 显示为此 NAT 实例传递的具有多播通信量的数据包数。 |
被阻止的 IGMP 通信量数据包数 | 显示为此 NAT 实例阻止的具有 IGMP(Internet 组管理协议, Internet Group Managed Protocol)通信量的数据包数。 |
传递 IGMP 通信量数据包数 | 显示为此 NAT 实例传递的具有 IGMP 通信量的数据包数。 |
专用转换到公共 | 打开“ 专用转换到公共 ”对话框可查看实例的专用到公共转换诊断。 |
公共转换到专用 | 打开“ 公共转换到专用 ”对话框可查看实例的公共到专用转换诊断。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
清除诊断 | 清除此 NAT 实例的诊断总数。 |
提供反馈