“快速设置”对话框

可通过两种方式访问“快速设置”对话框:
  1. 如果已按下交换机上的“
    快速设置
    ”按钮,请选择任一选项卡。此时将显示“快速设置”对话框。
  2. 如果已输入地址但尚未发送到交换机,请选择任一选项卡。
    1. 此时将显示一条错误消息。
    2. 执行错误消息中列出的步骤,然后选择“
      确定
      ”。
    3. 此时将显示“快速设置”对话框。
使用此对话框可为此交换机配置 IP 地址和其他设置。IP 地址可以手动分配(静态),也可以由动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 服务器自动分配。
完成快速设置后,交换机将执行一个全局宏 (ab-global)。此宏为使用 EtherNet/IP 协议的工业自动化应用程序配置交换机。此宏设置许多参数,包括以下主要设置:
  • 启用 Internet 组管理协议 (Internet Group Managed Protocol, IGMP) 监听和查询器
  • 启用 CIP
  • 配置服务质量 (Quality of Service, QoS) 设置并对 CIP、精确时间协议 (Precision Time Protocol, PTP) 和其他通信量(不适用于具有精减固件版本的交换机)进行分类
  • 启用报警、SYSLOG 和简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol, SNMP) 通知
  • 启用快速生成树 (Rapid Spanning Tree, RSTP)、网桥协议数据单元 (Bridge Protocol Data Unit, BPDU) 保护、BPDU 过滤器和环路保护
手动分配 IP 地址以使用相同的 IP 地址。请与网络管理员或网络信息中心联系了解要分配给交换机的唯一 IP 地址。
小贴士:
对于在网络上使用 DHCP 服务器手动分配的 IP 地址,请确保该 IP 地址不在 DHCP 服务器将自动分配给其他设备的地址范围内。这样可以防止交换机与其他设备之间发生 IP 地址冲突。
在联机状态下,此视图中的参数可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal