“快速设置”对话框参数

“
快速设置
”对话框包含以下参数:
参数
说明
Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 设置
手动配置 IP 设置
为交换机手动输入网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器的 IP 地址、子网掩码、网关地址和 IP 地址。如果适用,还要手动输入主 DNS 服务器地址和次 DNS 服务器地址。这是默认设置。
使用 DHCP 自动获取 IP 设置
交换机自动从 DHCP 服务器获取网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器的 IP 地址、子网掩码、网关地址和 IP 地址。如果适用,交换机会自动从 DHCP 服务器获取主 DNS 服务器地址和次 DNS 服务器地址。只要交换机不重新启动,它便会继续使用分配的 IP 信息。
IP 设置配置
物理设备 IP 地址
交换机的 IP 地址。网络上的每个节点都有唯一的 IP 地址。该 IP 地址不应低于 1.0.0.0 或介于 224.0.0.0 到 255.255.255.255 之间。
此值将配置交换机的 IP 地址,类似于设备管理器网页界面。
如果为交换机重新配置了其他 IP 地址,则保存更改时可能会丢失通信。要解决此问题,请设置新 IP 地址并将其下载到控制器。
主机名
在监控或排除问题时标识交换机的名称。此功能为可选功能。该名称可以包含字母数字字符、句点和连字符。
子网掩码
交换机的相应子网掩码。子网掩码是一个 32 位数字。设置每个八位组。
默认值为 255.255.255.0。
此值用于配置子网掩码,类似于设备管理器网页界面。
网关地址
网关的 IP 地址。网关 IP 地址与交换机 IP 地址应属于同一子网的一部分。交换机 IP 地址和默认网关 IP 地址不能相同。
选择“
设置
”时,将向交换机发送网关 IP 地址,但仅在交换机下次启动时应用。
网络时间协议服务器
网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器的 IP 地址。NTP 是一种网络协议,用于通过分组交换、可变延迟数据网络在计算机系统之间实现时钟同步。
创建密码
用户
与密码关联的用户名。默认值为
Admin
。
密码
确认
交换机的密码可以数字开头,区分大小写,并且可以嵌入空格。密码不能是一位数字,也不能包含 ? 或制表符,并且不允许在开头或结尾处使用空格。默认值为
switch
。
要完成初始设置,请更改默认密码。
此密码还用作控制工业协议 (Control Industrial Protocol, CIP) 安全密码。提供密码,以保护对交换机的访问。
交换机管理
管理接口 VLAN
管理交换机的管理 VLAN 的名称和 ID。选择现有 VLAN 作为管理 VLAN。
管理 VLAN 的默认名称为
default
,默认 ID 为
1
。默认 ID 的数字可以是 1 到 1001。确保交换机和网络管理站位于同一 VLAN 中。如果它们不在同一 VLAN 中,您将失去与交换机的管理连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal