“DHCP 池”视图

使用“
DHCP 池
”视图可查看交换机的动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 地址池信息(可显示 0 到 15 个池)。启用 DHCP 后,将直接从交换机中收集信息 - 每行表示一个实例,实例值可能不是连续的。
使用“
DHCP 池
”视图可以:
  • 启用 DHCP
  • 启用 DHCP 监听
  • 查看 DHCP 地址池信息
  • 创建新的 DHCP 池
  • 编辑现有 DHCP 池的属性
  • 删除现有 DHCP 池
小贴士:
仅当设备处于联机状态且选择了“
启用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
”时,才会显示数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal