“DHCP 地址分配”视图参数

“
DHCP 地址分配
”视图包含以下参数:
小贴士:
如果删除“
DHCP 池
”视图中池所在的所有行,然后选择“
刷新
”,则“
池
”名称会变空。
参数
说明
端口
显示可用于配置的端口。例如,Gi1/1、Gi1/2、Fa1/1、Fa1/2。
池
指定与交换机中可用实例对应的 DHCP IP 地址池中的池名称。
IP 地址
指定分配给交换机端口的 IP 地址。采用 32 位数字地址的格式,书写为使用句点分隔的四个数字(例如 255.255.255.255)。数字范围是 0 到 255(从 1 到 244)。
您分配的 IP 地址将保留供所选端口使用,不可用于正常的 DHCP 动态分配。IP 地址必须是“
DHCP 池
”字段指定的池中的地址。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal