“环网 X - 成员”视图

当交换机是环网管理程序时,使用“
环网 X -
成员
”视图可以查看环网中每个设备的信息。交换机始终为环网成员 1。
在“
环网 X -
成员
”视图中,您可以:
  • 查看环网中设备的顺序。
  • 查看环网中设备的 IP 地址和 MAC 地址。
  • 按 IP 地址或 MAC 地址对成员进行排序。
小贴士:
在联机状态下,此视图中的参数可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal