“环网 X - DHCP”视图

使用“
环网 X -
DHCP
”视图可为交换机上的设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 配置动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)。
使用“
环网 X -
DHCP
”视图可以:
  • 指示是否自动获取 IP 地址。
  • 选择 DLR DHCP 服务器的角色。
  • 选择环网成员数量。
  • 查看已配置的环网成员。
  • 为 DLR 环网启用 DHCP 监听。
  • 添加/编辑环网成员。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal