“设备级环网”视图参数

“
设备级环网
”视图包含以下参数。
参数
说明
环网
指示应用此配置的环网 ID。
启用
指示已在环网的“
端口 1
”和“
端口 2
”上启用 DLR。如果清除此框,则禁用 DLR,且“
端口 1
”和“
端口 2
”不可用于配置。
端口 1
指定第一个环网端口。默认值为“
无
”。
端口 2
指定第二个环网端口。端口 1 和端口 2 不能是同一个端口。默认值为“
无
”。
管理程序已启用
如果交换机为环网管理程序,则显示“
真
”;如果交换机为环网节点,则显示“
假
”。在“
环网
”视图中启用“
管理程序模式
”。
环网状态
查看环网的当前状态。可用的值:
  • 正常
  • 环网故障
  • 检测到意外回路、部分网络故障
  • 频繁重复发生故障/恢复
冗余网关已启用
如果启用了冗余网关,则显示
True
;如果禁用了冗余网关,则显示
False
。在“
冗余网关
”视图中为适用的环网启用“
冗余网关
”。
冗余网关状态
显示环网故障的当前情况。
DHCP 服务器角色
显示从交换机获取的动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 服务器的角色。可用的值:
  • 已禁用
  • 主要
  • 次要
  • 备份
DHCP 服务器状态
显示 DHCP 服务器的状态。可用的值:
  • 正常操作
  • 表环网大小不匹配
  • 表环网顺序不匹配
  • IP 地址冲突
  • 未知
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal