“高级网络配置”对话框参数
“
高级网络配置
”对话框包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
网络模式 | 指示网络模式。 |
网络拓扑 | 显示交换机是在 DLR 还是线性网络中运行。可用的值:
|
管理程序 | |
活动环网管理程序 | 显示活动环网管理程序的 IP 地址或 MAC 地址。仅当它是环网时才可用。 |
活动环网管理程序优先顺序 | 显示当前分配给活动环网管理程序的优先顺序。 仅当它是 DLR 网络时才可用。 |
管理程序优先顺序 | 指定管理程序优先顺序编号。 可接受的值:0 至 255。默认值:0. 当多个节点作为管理程序启用时,优先顺序值最高的节点将分配为活动环网管理程序,其他节点将自动成为备用管理程序。 当两个管理程序的优先顺序相同时,MAC 地址的数字顺序最高的设备将成为活动环网管理程序。 仅当管理程序模式启用时可用。 |
管理程序状态 | 显示管理程序的状态。仅当管理程序模式启用时可用。 可用的值:
|
管理程序模式 | 显示设备的管理程序模式是已启用还是已禁用。管理程序模式在“ 环网 ”视图中配置。 |
环网参数 | |
信标间隔 | 指定管理程序通过它的两个环网端口传输信标帧的频率。 可接受的值:200 到 100,000 µs 默认间隔:400 µs 仅当管理程序模式启用时可用。 |
信标超时 | 指定环网节点在多长时间没有接收到信标帧之后超时。 可接受的值:400 到 500,000 µs 超时值至少必须为信标间隔值的 2 倍,但不能超过 500,000 µs。 仅当管理程序模式启用时可用。 |
环网协议 VLAN ID | 指定环网协议消息中使用的 VLAN ID。 可接受的值:0 至 4094。 仅当管理程序模式启用时可用。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将设置发送到交换机。可能会显示“ 输入密码 ”对话框。 |
提供反馈