DHCP 视图的“高级”对话框参数

“
高级
”对话框包含以下参数:
参数
说明
启用 DLR DHCP 监听
指示为设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 启用还是禁用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 监听。
启用时,限制 DHCP 请求的广播超出连接的交换机范围。因此,设备仅从连接的交换机接收地址分配。
此选项在 VLAN 接口上可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal