搜索
1783 Stratix 交换机
DHCP 视图的“高级”对话框
使用此对话框可为设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 启用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 监听。DHCP 监听限制 DHCP 请求的广播超出连接的交换机范围。
设备级环网
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal