“添加/编辑环网成员”对话框参数

“
添加/编辑环网成员
”对话框包含以下参数:
参数
说明
DHCP 池
指定在交换机上配置的动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) IP 地址池的名称。DHCP IP 地址池是可供交换机分配给所连接设备的可用 IP 地址的范围(或池)。
环网成员类型
指示添加到 DHCP 池的环网成员的类型。可用于选择环网成员类型。
  • 单个
    - 将单个环网成员添加到 DHCP 池。
  • 多个
    - 将多个环网成员添加到 DHCP 池。
环网成员
当交换机为环网管理程序时,指定环网中的设备顺序。交换机始终为环网成员 1。
可用值为从 2 到大于或等于 2 的环网成员数量。
主机名
对于单个环网成员,定义与环网关联的主机的说明名称。
可用值为最大长度为 64 的 ASCII 字符。
IP 地址
定义分配给交换机端口的 IP 地址。该 IP 地址将保留供所选端口使用,不可用于正常的 DHCP 动态分配。该 IP 地址必须是“
DHCP 池
”视图中指定的池中的地址。
可用值为 0 到 255。第一个八位组不应该是 127,且应该小于 224。
起始环网成员
对于多个环网成员, 指定环网成员的范围起始值。
结束环网成员
对于多个环网成员,指定环网成员的范围结束值。
起始 IP 地址
对于多个环网成员,指定 IP 地址的范围起始值。
结束 IP 地址
对于多个环网成员,指定 IP 地址的范围结束值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal