“设备信息”视图参数

“
设备信息
”视图包含以下参数:
参数
说明
标识
显示设备信息:
  • 供应商
  • 产品类型
  • 产品名称
  • 版本
  • 产品代码
  • 序列号
严重/轻微故障状态
显示严重故障和轻微故障状态值:
  • 无
  • 不可恢复
  • 可恢复
已配置
显示交换机配置值:
  • 非默认配置
  • 默认配置
所有者
显示“是”或“否”值,指示是否存在 I/O 连接。
设备标识
显示“
匹配
”或“
不匹配
”,指示物理设备与“
概述
”视图中指定的内容相符或不相符。
此参数不考虑“
概述
”视图中指定的设备的“
电子键控
”或“
次版本
”选项。要使匹配条件存在,必须满足以下条件:
  • 供应商
  • 产品类型
  • 产品代码
  • 主版本
刷新
检索和显示设备中的最新值。
重置设备
使用当前配置文件启动重置操作(断电重启)。
提示
:可能会显示“
密码确认
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal