“DHCP 池”视图参数
“
DHCP 池
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
启用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) | 指示 DHCP 池已启用还是已禁用。 这些值从交换机获取,并且仅在启用了 DHCP 时显示。 |
启用 DHCP 监听 | 指示动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 监听已启用还是已禁用。 |
![]() | 打开“ 添加/编辑 DHCP 池 ”对话框以创建新的 DHCP 池。 |
![]() | 打开“ 添加/编辑 DHCP 池 ”对话框以编辑 DHCP 池属性。 |
![]() | 删除当前选择的 DHCP 池行。与所选 DHCP 池相关联的所有持久性地址也将被删除。 |
名称 | 指定在交换机上配置的 DHCP IP 地址池的名称。DHCP IP 地址池是可供交换机分配给所连接设备的可用 IP 地址的范围(或池)。 |
起始 IP 地址 | 显示用于定义 DHCP IP 地址池中地址范围的起始 IP 地址。 |
结束 IP 地址 | 显示用于定义 DHCP IP 地址池中地址范围的结束 IP 地址。 |
仅限预分配的地址 | 指示 IP 地址是否预先分配给所选端口并且不可用于正常的 DHCP 动态分配。IP 地址必须是“ DHCP 地址分配 ”视图的“DHCP 池”字段指定的池中的地址。 |
DHCP 监听 | 指示是否限制 DHCP 请求的广播超出连接的交换机范围。如果已启用,设备仅从连接的交换机接收地址分配。 此选项在 VLAN 接口上可用。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将设置发送到交换机。可能会显示“ 输入密码 ”对话框。 |
提供反馈