“添加/编辑 DHCP 池”对话框参数
“
添加/编辑 DHCP 池
”对话框包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
DHCP 设置 | |
DHCP 池名称 | 交换机上配置的 DHCP IP 地址池的名称。DHCP IP 地址池是可供交换机分配给所连接设备的可用 IP 地址的范围(或池)。池名称最多可包含 31 个字母数字字符。名称中不能包含 ? 或制表符。 |
DHCP 池网络 | DHCP IP 地址池的子网 IP 地址。 采用 32 位数字地址的格式,书写为使用句点分隔的四个数字(例如 223.255.255.255)。第一个八位组可以是 0 到 223;第二个、第三个和第四个八位组可以是 0 到 255。此地址不能大于 223.xxx.yyy.zzz(其中 xxx、yyy 和 zzz 是子网掩码 IP 地址中的第二个、第三个和第四个八位组)。 |
子网掩码 | 用于标识 DHCP IP 地址池子网的网络地址。 子网将网络中的设备划分为较小的组。默认值为 255.255.255.0。 |
默认网关 | 使用此服务器的 DHCP 客户端的默认网关 IP 地址。 采用 32 位数字地址的格式,书写为使用句点分隔的四个数字(例如 255.255.255.255)。每个数字可以是 0 到 255。 |
域名 | DHCP 客户端的域名。 池名称最多可包含 31 个字母数字字符。名称中不能包含 ? 或制表符。 |
起始 IP 地址 | 指示用于定义 DHCP IP 地址池中地址范围的起始 IP 地址。 第一个八位组可以是 0 到 223;第二个、第三个和第四个八位组可以是 0 到 255。 确保分配的 IP 地址未被网络中的其他设备使用。 |
结束 IP 地址 | 指示用于定义 DHCP IP 地址池中地址范围的结束 IP 地址。 第一个八位组可以是 0 到 223;第二个、第三个和第四个八位组可以是 0 到 255。 确保分配的 IP 地址未被网络中的其他设备使用。 |
只使用预分配的地址 | 指示 IP 地址是否预先分配给所选端口并且不可用于正常的 DHCP 动态分配。IP 地址必须是“ DHCP 地址分配 ”视图的“DHCP 池 ”字段指定的池中的地址。 |
为此池启用 DHCP 监听 | 指示是否限制 DHCP 请求的广播超出连接的交换机范围。如果已启用,设备仅从连接的交换机接收地址分配。 此选项在 VLAN 接口上可用。 |
租用时间 | |
永不过期 | 在 DHCP 地址池中分配的 IP 地址的租用期限不受限制。 |
自定义 | 指定在 DHCP 地址池中分配的 IP 地址的租用期限,以天数、小时数和分钟数为单位。 此租用时间可用于所有分配。 |
天数 | 以天为单位的租用时间。此值在发送到交换机时,将转换为秒。 仅当“租用时间”为“ 自定义 ”时,此选项才可用。 |
小时 | 以小时为单位的租用时间。此值在发送到交换机时,将转换为秒。 仅当“租用时间”为“ 自定义 ”时,此选项才可用。 |
分钟 | 以分钟为单位的租用时间。此值在发送到交换机时,将转换为秒。 仅当“租用时间”为“ 自定义 ”时,此选项才可用。 |
DHCP 服务器 | |
主 DNS 地址 | 可供 DHCP 客户端使用的主域名系统 (Domain Name System, DNS) IP 服务器的 IP 地址。 |
主 WINS 地址 | 可供 DHCP 客户端使用的主 Microsoft NetBIOS 名称服务器(WINS 服务器)的 IP 地址。 |
次 DNS 地址 | 可供 DHCP 客户端使用的次域名系统 (Domain Name System, DNS) IP 服务器的 IP 地址。 |
次 WINS 地址 | 可供 DHCP 客户端使用的次 Microsoft NetBIOS 名称服务器(WINS 服务器)的 IP 地址。 |
设置 | 将设置发送到交换机。可能会显示“ 输入密码 ”对话框。 |
提供反馈