“智能端口和 VLAN”视图参数

智能端口和 VLAN
”视图包含以下参数:
重要提示:
为避免智能端口不匹配,在将设备连接到端口或重新连接已移动的设备之前,请先验证将哪个智能端口角色应用于该端口。如果不匹配,可能会对设备和网络产生不利影响,例如:
  • 影响所连接设备的行为。
  • 降低语音、无线、交换机和路由器通信量的 QoS 级别。
  • 减少对访客访问网络的限制。
  • 降低对网络上的拒绝服务 (denial of service, DoS) 攻击的防护。
  • 禁用或关闭该端口。
参数
说明
智能端口和 VLAN 分配
端口
显示应用此配置的端口。端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网)和特定端口号。例如:
  • Gi1/1 是千兆以太网端口 1。
  • Gi1/2 是千兆以太网端口 2。
  • Fa1/1 是快速以太网端口 1。
智能端口角色
将智能端口角色应用于连接的端口。每个端口的可用值包括:
  • 自动化设备
    - 将此角色应用于连接到单个 EtherNet/IP(以太网工业协议)设备的端口。此角色可用于管理工业自动化设备,例如逻辑控制器和 I/O。
  • 自动化桌面
    - 将此角色应用于连接到桌面设备(如台式 PC、工作站、笔记本电脑和其他基于客户端的主机)的端口。
    • 请勿将桌面角色应用于连接到交换机、路由器或接入点的端口。
    • 请勿将桌面角色应用于连接到非桌面设备的端口。这将禁用这些端口。
  • 自动化交换机
    - 将此角色应用于连接到支持生成树的其他交换机(如 Stratix 8000、Stratix 6000 第 3 版或 Cisco 交换机)的端口。
  • 自动化路由器
    - 将此角色应用于连接到具有路由服务功能的 Cisco 路由器或层 3 交换机的端口。如果端口将连接到的设备连接到 WAN 或 Internet,请使用此角色。
  • 自动化电话
    - 将此角色应用于连接到 Cisco IP 电话的端口。可以将桌面设备(如 PC)连接到 IP 电话。IP 电话和连接的 PC 都可以通过交换机端口访问网络和 Internet。
    此角色将优先安排语音通信量而不是数据通信量,以便在 IP 电话上更清晰地接收语音。
  • 自动化无线
    - 将此角色应用于连接到 Cisco 无线接入点的端口。
  • 多端口自动化设备
    - 将此角色应用于连接到多端口 EtherNet/IP(以太网工业协议)设备的端口,例如:
    • 以线型(或菊花链)拓扑形式排列的多端口 EtherNet/IP 设备
    • 1783-ETAP(仅用于连接到设备端口)
    • 非管理型交换机(如 Stratix 2000)和禁用生成树协议 (Spanning Tree Protocol, STP) 的管理型交换机
  • 自动化虚拟桌面
    - 将此角色应用于连接到运行虚拟化软件的 PC 的端口。可以将它用于最多运行两个 MAC 地址的设备。
    请勿将自动化虚拟桌面角色应用于连接到交换机、路由器或接入点的端口。
  • - 如果不希望在端口上应用专用智能端口角色,请将此角色应用于端口。
VLAN 类型和 ID - 本地
为可以属于 VLAN 中继的端口(属于多个 VLAN 的端口)指定本地 VLAN。
这适用于设置为“
自动化交换机
”、“
自动化路由器
”或“
自动化无线
”的端口。
VLAN 类型和 ID - 访问
为只能属于一个 VLAN 的端口指定访问 VLAN。
这适用于设置为
“自动化设备”、“自动化桌面”
、“
自动化电话
”、“
多端口自动化设备
”或“
自动化虚拟桌面
”的端口。
VLAN 类型和 ID - 语音
为设置为“
自动化电话
”的端口指定语音 VLAN。语音 VLAN 确保所有语音通信量具有更好的服务质量,并且不会与数据通信量混合。
VLAN 配置
New VLAN
打开“
添加新 VLAN
”以创建新 VLAN。
Edit
打开“
编辑 VLAN
”以编辑现有 VLAN 的 VLAN 名称。
Delete
删除 VLAN。
向交换机发送设置时,会打开确认对话框以确认删除操作。
ID
显示所配置 VLAN 的 VLAN ID。无法编辑或删除默认 VLAN ID 1。
名称
显示为配置的每个 VLAN 指定的名称。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal