“环网 X - 统计数据”视图参数

环网 X - 统计数据
”视图包含以下参数:
参数
说明
交换机 DLR 状态
显示以下元素:
  • 网络拓扑
    - 运行交换机的网络类型
  • 网络状态
    ”- 网络的当前状态。
  • 管理程序模式
    ”- 设备的管理程序模式是已启用还是已禁用。在“
    环网
    ”视图中配置管理程序模式。
  • MAC 地址
    ”- 交换机的 MAC 地址。
  • IP 地址
    ”- 分配给交换机的 IP 地址。
  • 优先顺序
    ”- 当前分配给交换机的优先顺序。
  • 端口 1
    ”- 环网上的第一个端口。
  • 端口 2
    ”- 环网上的第二个端口。
活动环网管理程序
显示以下元素:
  • 模式
    ”- 设备的管理程序模式是已启用还是已禁用。在“
    环网
    ”视图中配置管理程序模式。
  • 状态
    ”- 活动环网管理程序的状态。仅当管理程序模式启用时可用。
  • MAC 地址
    ”- 显示活动环网管理程序的 MAC 地址。
  • IP 地址
    ”- 分配给活动环网管理程序机的 IP 地址。
  • 信标间隔
    ”- 指定活动环网管理程序通过它的两个环网端口传输信标帧的频率。默认间隔为 400 µs。仅当管理程序模式启用时才可用。
  • 信标超时
    ”- 指定环网节点在多长时间没有接收到信标帧之后超时。超时值至少必须为信标间隔值的 2 倍,但不能超过 500,000 µs。仅当管理程序模式启用时才可用。
  • 优先顺序
    ”- 当前分配给活动环网管理程序的优先顺序。
  • 环网协议 VLAN ID
    ”- 环网协议消息中使用的 VLAN ID。仅当管理程序模式启用时才可用。
交换机冗余网关
显示以下元素:
  • 冗余网关
    ”- 是否启用了冗余网关。
  • 状态
    ”- 环网故障的当前条件。
  • 播发间隔
    ”- 网关传输播发消息的间隔,以微秒为单位。
  • 播发超时
    ”- 指定节点在多长时间没有接收到播发消息之后超时,以微秒为单位。
  • 优先顺序
    ”- 当前分配给冗余网关的优先顺序。
  • 正在发送学习帧
    ”- 是否启用学习更新消息。
  • 上行链路端口 1
    ”- 冗余网关中上行链路端口 1 的端口号,以及该端口是否已启用。
  • 上行链路端口 2
    ”- 冗余网关中上行链路端口 2 的端口号,以及该端口是否已启用。
活动冗余网关
显示以下元素:
  • MAC 地址
    - 分配给活动冗余网关的 MAC 地址。
  • IP 地址
    ”- 分配给活动冗余网关的 IP 地址。
  • 优先顺序
    ”- 当前分配给活动冗余网关的优先顺序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal