“环网 X - DHCP”视图参数
“
环网 X - DHCP
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
使用 DHCP 自动获取 DLR 设备的 IP 设置 | 指示交换机是否自动从动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 服务器获取 IP 地址和子网掩码。只要交换机不重新启动,交换机便会继续使用分配的 IP 信息。 |
DLR DHCP 服务器的目标角色 | 选中“ 使用 DHCP 自动获取 DLR 设备的 IP 设置 ”时,指定设备级环网 (Device Level Ring, DLR) DHCP 服务器的角色。可用的值:
|
环网成员数量 | 当“ DLR DHCP 服务器的目标角色 ”设置为“主要 ”时,指定环网中的成员数。可用值为 1 到 255。 |
高级 | 指示是否启用 DLR DHCP 监听。 |
配置的 IP 地址 - 环网成员 | 当交换机为环网管理程序时,显示环网中的设备顺序。交换机始终为环网成员 1。 对于多个环网成员,存在一个范围。 可用值为从 2 到大于或等于 2 的环网成员数量。 |
配置的 IP 地址 - IP 地址 | 显示分配给交换机端口的 IP 地址。该 IP 地址将保留供所选端口使用,不可用于正常的 DHCP 动态分配。该 IP 地址必须是“ DHCP 池 ”中指定的池中的地址。可用值为 0 到 255。第一个八位组不应该是 127,且应该小于 224。 |
配置的 IP 地址 - 主机名 | 对于单个环网成员,显示与环网关联的主机的说明名称。 可用值为最大长度为 64 的 ASCII 字符。 |
配置的 IP 地址 - DHCP 池 | 显示在交换机上配置的 DHCP IP 地址池的名称。DHCP IP 地址池是可供交换机分配给所连接设备的可用 IP 地址的范围(或池)。 |
![]() | 添加环网成员。 |
![]() | 编辑现有的环网成员。 |
![]() | 删除选中对应复选框的环网成员。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将设置发送到交换机。可能会显示“ 输入密码 ”对话框。 |
提供反馈