“交换机配置”视图

使用“
交换机配置
”视图可配置交换机的基本设置。使用“
交换机配置
”视图可以:
  • 输入 IP 地址和其他基本设置。
  • 输入交换机的触点和地理位置。
  • 设置管理 VLAN 的名称和 ID。
  • 对于 Stratix 5000 交换机,配置以下附加设置:
    • 选择“
      生成树模式
      ”。
    • 启用双电源报警。
小贴士:
配置交换机后,将显示数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal