“以太网通道”视图

使用“
以太网通道
”视图可查看有关以太网通道的信息。以太网通道或端口组是由捆绑到逻辑链路的两个或多个快速以太网或千兆以太网交换机端口组成的组。该组可在两个交换机之间创建更高的带宽链路。例如,可将四个 10/100 交换机端口分配给一个以太网通道,以提供高达 800 Mb/s 的全双工带宽。如果以太网通道中的某个端口不可用,则通信量将通过以太网通道内的其余端口进行传输。
使用“
以太网通道
”视图可以:
  • 查看以太网通道组。
  • 查看模式。
  • 查看分配给每个以太网通道的端口成员。
  • 查看端口成员的状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal