搜索
1783 Stratix 交换机
“网络”视图
使用“
网络
”视图可查看网络信息。如果设备配置文件与支持 DLR 的设备联机,使用此选项卡可以:
查看此网络是在线型/星型网络中还是环形网络中运行。
查看网络的当前状态。
使设备成为网络上的管理程序。
查看活动环网管理程序的地址和活动管理程序优先顺序。
查看环网故障的相关信息(如环网故障数和环网故障状态)。
将环网故障计数重置为零。
小贴士:
仅当处于联机状态且设备配置文件中没有通信错误时,此信息才可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal