“关联 VLAN”视图
使用此视图可管理网络地址转换 (Network Address Translation, NAT) 实例的虚拟局域网 (Virtual Local Area Networks, VLAN)。VLAN 可用于:
- 对用户进行分组,并对不同的用户类型强制实施权限和限制。
- 隔离不同类型的通信量以保持传输质量。
- 最大程度地减少逻辑段之间的多余通信量。
还可以使用 VLAN 隔离不同类型的用户,并减少不断检查网络资源请求所需的管理工作。
小贴士:
在打开向导之前创建 VLAN。每个 NAT 端口必须与一个 VLAN 相关联。VLAN 可用于多个端口。如果尚未选择 VLAN,会弹出消息指示。
在“
关联 VLAN
”视图中,可以将 VLAN 分配给端口。
小贴士:
在联机状态下,此视图中的参数可用。
提供反馈