“高级”对话框参数

高级
”对话框包含以下参数。
参数
说明
通信量许可
NAT 未处理的传入和传出数据包的类型。可用的值:
  • 多播
  • IGMP
传入
指定如何处理每种类型的传入数据包。可用的值:
  • 被阻止
    (默认值)- 丢弃数据包
  • 传递
    – 允许数据包通过 NAT 边界
传出
指定如何处理每种类型的传出数据包。可用的值:
  • 被阻止
    (默认值)- 丢弃数据包
  • 传递
    – 允许数据包通过 NAT 边界
修复数据包数
指定要启用的修复协议。可用选项为:
  • ARP
    - 指示已启用 ARP(地址解析协议, Address Resolution Protocol)的修复协议。如果取消选中该选项,则禁用修复协议。
  • ICMP
    - 指示已启用 ICMP(Internet 控制消息协议, Internet Control Message Protocol)的修复协议。如果取消选中该选项,则禁用修复协议。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal