NAT 视图

使用
NAT
视图可创建和修改网络地址转换 (Network Address Translation, NAT) 实例。NAT 实例包含用于定义每个地址转换以及其他配置参数的条目。
NAT
视图中,您可以:
  • 删除 NAT 实例。
  • 创建 NAT 实例。
  • 编辑现有 NAT 实例。
  • 查看有关 NAT 实例的诊断信息。
  • 查看所有 NAT 实例的诊断数据。
小贴士:
在联机状态下,此视图中的参数可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal