搜索
1783 Stratix 交换机
“NTP 客户端”视图
使用“
NTP 客户端
”视图可查看 NTP 状态以及添加和删除 NTP 服务器地址。
使用“
NTP 客户端
”视图可以:
查看是否启用 NTP、时钟是否同步以及当前时间。
查看 NTP 服务器状态。
添加 NTP 服务器地址。
指定首选 NTP 服务器。
删除 NTP 服务器地址。
小贴士:
仅当交换机处于联机状态且交换机中启用了 NTP 时,此视图中的参数才可用。
配置 NTP 客户端
添加 NTP 服务器地址
删除 NTP 服务器地址
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal