“NTP 客户端”视图参数

NTP 客户端
”视图包含以下参数。
参数
说明
已启用网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP)
当交换机处于联机状态时,此值显示交换机上是否启用了 NTP。当交换机处于脱机状态时,此值为空。
如果此值显示“
”,则“
NTP 客户端
”视图中的其他参数将会显示值或被启用。
如果此值显示“
”或为空,则“
NTP 客户端
”视图中的其他参数将会显示空白值或被禁用。
系统轮询间隔
显示系统轮询间隔。该值为 8 - 12,700 秒。
已同步
显示交换机时钟是否已同步。
当前时间
显示交换机上的当前时间。
NTP 服务器
add-pool
打开“
添加 NTP 服务器
”对话框。
delete-pool
选择以删除选定的 NTP 服务器地址。
NTP 服务器地址
显示 NTP 服务器地址。
首选服务器
指定 NTP 服务器是否为首选服务器并提供同步功能。
可用值如下:
NTP 状态
显示 NTP 服务器的 NTP 状态。可用值如下:
  • 对等
    ”- 显示当前时间源。
  • 候选者
    ”- 显示对等项包含在最后一组中。
  • 已选定
    ”- 显示时间源已选定,但不属于最终设置。距离超出最大值。
  • 离群值
    ”- 显示时间源被集群算法废弃。
  • 错误时间服务器
    ”- 显示时间源具有错误时间服务器。
  • 已配置
    ”- 显示时间源是静态配置的。
时钟层次
显示时钟层次,它表示设备与权威时间源之间的 NTP 跳数。值范围是 0 到 16。
自上次更新后经过的时间
显示自上次更新后经过的时间(以秒为单位)。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal