搜索
1783 Stratix 交换机
“添加 NTP 服务器”对话框参数
“
添加 NTP 服务器
”对话框包含以下参数:
参数
说明
NTP 服务器地址
指定 NTP 服务器的 IP 地址。可用的值:
A 类 (Netid.hostid.hostid.hostid):1.0.0.0 到 126.255.255.255
B 类 (Netid.Netid.hostid.hostid):128.0.0.0 到 191.255.255.255
C 类 (Netid.Netid.Netid.hostid):192.0.0.0 到 223.255.255.255
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal