什么是 CIP 同步
CIP 同步允许精确地实时同步通过通用工业协议 (Common Industrial Protocol, CIP) 网络连接的设备和控制器,这些设备和控制器需要时间戳、事件序列记录、分布式运动控制,并且支持高度分布式应用(需要加强控制协调)。
CIP 同步基于 IEEE 1588 标准 - 精确时间协议 (Precision Time Protocol, PTP),该协议可在测量和控制系统中实现时钟的精确同步。时钟通过 EtherNet/IP 通信网络相互通信。PTP 使包括各种具有固有精度、分辨率和稳定性的时钟的异构系统能够同步。
提供反馈