搜索
1783 Stratix 交换机
支持的总功率值无效
此支持的总功率值为空或超出范围。根据电源和 Stratix 交换机类型输入值。
对于 5400 Stratix 交换机,值范围为 4 W 至 125 W。
对于 5800 Stratix 交换机,值范围为 4 W 至 240 W。
对于 5800 以上的 Stratix 交换机,值范围为 4 W 至 480 W。
对于 5410 和其他 Stratix 交换机,值范围为 4 W 至 130 W。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal